This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:需要用于 ISO26262认证的 TCAN1042HGVDRQ1 FMEDA 数据

Guru**** 2582765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875451/tcan1042hgv-q1-need-tcan1042hgvdrq1-fmeda-data-for-iso26262-qualification

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

你(们)好  

您能否为 ISO26262认证提供 TCAN1042HGVDRQ1 FMEDA 数据? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    是的、我们提供了此文档。 但是、它不能通过 e2e 共享。 我将在星期一回到办公室后向您发送与此相关的信息。

    最大