This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有时 DP83867IR#39同步以太网无法恢复接收时钟

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873718/dp83867ir-sometimes-the-dp83867ir-s-synchronous-ethernet-failed-to-restore-the-receiving-clock

器件型号:DP83867IR

我将 DP83867IR 用于同步以太网、 寄存器配置正常。 但  在很多情况下、接收时钟无法从网络中恢复、需要插入和拔下 网线 才能恢复接收时钟。我不知道有人有没有这个问题吗?

 DP83867IR 的寄存器配置为:
寄存器0  :0x9140
寄存器32 :0x0050
寄存器170:0x0700
寄存器134 : 0x0080
寄存器 172 : 0x0210
寄存器 E9  : 0xdf22
寄存器 1f  : 0x4000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说很多情况时、您的意思是什么? 问题是否间歇性? 发生这种情况时、您的链路是否也会下降?

    您的模拟环回是否正常?

    根据寄存器0x0032设置为0x0050将禁用 RGMII 接口、这是您的目的吗? 您以何种模式和速度/双工模式运行?

    为什么要配置寄存器0x00E9? 这是一个保留寄存器。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有更多信息可帮助进行调试、请告诉我。

    谢谢、

    Vibhu