This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:VCC 设置问题

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883183/tca9545a-vcc-setting-question

器件型号:TCA9545A

大家好、

我的客户正在使用 TCA9545A 作为解决方案,他们的应用需要使用 3.3V (SD/SC0)和1.8V VCC (SD/SC1~3)的从通道,他们有以下2个问题要检查,

该器件是否同时支持1.8V 和3.3V 的不同对输出?

根据我们的 d/s,我认为这是可以的,该器 件支持1.8V、2.5V、3.3V 和5V 总线之间的电平转换。

在上图所示的用例中、VCC 是否设置为3.3V 正常?

符合 d/s、6.5电气特性和9.2.1设计要求、

Vpass 需要等于或低于最低总线电压(在本例中为1.8V)、因此设置 VCC=3.3V 可能不好、我建议将 VCC 设置为较低(2.5V 或1.8V)、使其位于安全侧。

请帮助我检查我的上述建议是否正常,请告诉我是否理解错误或遗漏了点,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您对此的理解似乎是正确的。 感谢您的详细解释。  

    该器件是否同时支持1.8V 和3.3V 的不同对输出?
    是的、只要 Vpass 设置正确、TCA9545A 就可以在不同的下行通道电压之间进行转换。  

    在上图所示的用例中、VCC 是否设置为3.3V 正常?
    所示的配置违反了 Vpass 要求。 VCC 必须比3.3V 低、才能转换为1.8V。 如果 TCA9545A 的 Vcc 可用、您可能建议使用1.8V 电压轨。  

    此致、
    Eric