This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SMI 中的 MDC 前导码和事务间隔

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873867/dp83869hm-mdc-preamble-and-transaction-interval-in-smi

器件型号:DP83869HM

您好!

1) 1)在数据表图4中、有上电时序图。  

 T2为"Powerup to SMI ready:POST power-up stabilization time prior to MDC 帧头用于寄存器访问"

 MDC 前导码是否意味着32个 MDC 时钟?

 在 MDC 前导码周期中、我们是否需要通过 MDIO 引脚发送数据?

2) 2)客户使用 SMI、并且只有一个 PHY 加载到 SMI 上。 我认为我们需要遵循图28和29。  

 在之前的读取/写入完成后、我们应该等待下一次读取/写入多长时间? 需要一个时钟空闲、还是可以在没有空闲周期的情况下进行通信?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    1)是的、如果你看看该图、你会看到在 T2之后有32个 MDC 时钟。 是的、我们确实需要通过 MDIO 引脚将前导码发送到 PHY。

    2) 2)是的、请按照这些数字操作。 请允许读/写 SMI 命令之间的空闲时间为两个 MDC 时钟周期。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    关于1)、我们需要通过 MDIO 发送前导码。 我们应该以前导码的形式发送什么数据?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    我想我们需要在发送32个 MDC 时钟时发送前导码数据。

    您能告诉我们我们应该发送什么数据吗?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    MDIO 上的32位全部与 MDC 一起为1。

    谢谢、

    Vibhu