This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DES 的 GPIO 远程访问控制,由串行器 TI 941提供

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877883/ds90ub948-q1-gpio-remote-access-control-of-des-by-serializer-ti-941

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!  

我对 DES 948上的远程 GPIO 控制有疑问。  

有一个带主机 IC 的 SER TI 941、远程 DES 是 TI 948。

在此配置中,是否可以通过串行器 TI 941设置来控制 DES 的 GPIO?  

如何控制 DES 上的 GPIO 以及与此相关的寄存器是什么?  

让我来了解一下这方面的示例。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    是的、当您在串行器和解串器之间建立链路时、您可以访问解串器端(948)的 GPIO。 您可以通过"Remote Register"选项卡上的 ALP 进行访问。

    希望这对您有所帮助。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。

    我可以在 ALP 中找到相关寄存器。

    这是另一个问题。

    在这种情况下,如何通过串行器941从从 IC 获取 IRQ ?

    是否有任何设置示例?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是重新调整的图。 :

    -如何通过串行器941从从从 IC 获取 IRQ ?

    我想知道 TI 941的设置方法。

    -是否有任何设置示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    让我检查一下我是否有任何示例脚本可供您使用。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aaron。  

    如果您能发送给我们、那将会非常有帮助、

    来开发 GPIO-IRQ 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。  

    是否可以检查并发送要设置的示例代码?  

    实施我们的系统将非常有帮助。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    只需单击几下寄存器集即可启用 GPIOx。 941AS 的第8.3.9节 GPIO 段落显示了如何启用寄存器。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    始终感谢您的回答。  

    我将查看8.3.9 GPIO 一段、

    941的含义是什么? 这是否意味着数据表?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    它只是器件的命名。 没有什么特别之处。

    Aaron