This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232E 数据 DOUT 错误

Guru**** 2766295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891981/trs3232e-trs3232e-data-dout-error

器件型号:TRS3232E

尊敬的团队:

请查看以下客户原理图、客户将 RS232A_CTS 与 RS232B_RTS 连接、 发现 RSA_CTS 处于高电平、但 RSA_RTS 处于低电平、RSB_RTS 处于低电平。

客户独立测试 CTS、发现 RSA_CTS 为低电平、RS232_CTS 为低电平、但数据表中的表格显示 RSA_CTS 应为高电平。

你能提出一些建议吗? 谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我们将在明天回顾原理图后再次与您联系。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    您共享的原理图看起来不错。 所有引脚编号与数据表中指定的值一致、电荷泵电容器的大小和放置正确、电源电压和上拉电阻值良好。  

    我了解到您在使用器件驱动器时遇到了问题、并且在切换 DIN2时您未看到 DOUT2上的预期电压。 是否可以共享此驱动器通道输入和输出引脚的示波器截图、以便我们了解每个引脚的行为方式? 您是否还会检查电荷泵引脚(主要是 V+和 V-)的电压、以确保器件的此部分正常工作? 如果这些引脚未分别保持+-5V 电压、则还请分享其他电荷泵引脚(1、3、4和5)的示波器截图。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 我没有从客户那里得到示波器波形、但他们向我发送了电压。

    引脚1 = 6.0V

    引脚3 = 3.27V

    PIN4=5.95V

    Pin5=-0.13V

    PIN6=-5.63V

    PIN2=6.07V

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    V+和 V-(引脚1和 PIN6)上的存储电容器似乎生成了正确的电压值。 通过查看输入和输出引脚以及其他电荷泵引脚的示波器截图、我们有望了解更多信息、从而帮助我们找到解决方案。 请告诉我何时可以获得这些信息。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。 客户在 RSB_CTS=3.3V,RS232B_CTS=-5.01V;当 RSB_CTS=0V,RS232B_CTS=-5.01V 时测量输入和输出引脚;似乎输入已更改、但输出未更改。 我不确定这是否有帮助。

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    由于您看到~-5V 输出、因此我们知道芯片已正确供电、电荷泵正在工作。  出于某种原因、即使测量到0V、它的运行方式也与目标 DIN 端口处于高电平一样。  您是否在多个 PCB/单元中始终如一地看到这种情况?  这是否仅仅是连接问题(例如焊点不良)?

    此致、
    最大