This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75971B:和 SN75970B SCSI 应用

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875112/sn75971b-and-sn75970b-scsi-application

器件型号:SN75971B
主题中讨论的其他器件:SN75LBC968

是否有可用于更宽温度范围的器件:-40至+85C?

它们是否可以在单端模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关单端 SCSI、请参阅 SN75LBC968、  

    遗憾的是、它仅在0至70C 的温度范围内。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:如果器件在温度范围之外(即低于0和高于+70C)使用、则故障模式是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有 SCSI 控制器到 PCI (或其他)接口???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在超出规格温度范围的情况下运行时、我无法指定器件行为。

    遗憾的是、我们的产品系列中没有 SCSI 控制器。

    谢谢

    David