This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:功能查询

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875249/sn65dsi86-q1-functionality-inquiry

器件型号:SN65DSI86-Q1

团队好、我们希望您能为我们的客户询问提供帮助。

如果通道未同步、器件是否支持双 DSI 通道输入?
如果仅使用1个通道、器件是否支持4800 x 720显示?

我希望你能协助我们进行调查。

提前感谢您。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    使用双 DSI 通道时、DSI86不支持异步 DSI 操作。

    对于4800x720、假设频率为24Hz、则像素时钟= 4800 * 720 * 24 = 82.944MHz  

    假设24 BPP、流速= 82.944 * 24 = 1.990656Gbps

    对于4通道 DSI、最小 DSI 时钟频率= 1.990656/(4 * 2)= 248.832MHz。

    最大 DSI 时钟将为750MHz 或更低、因此248MHz 在支持频率范围内。

    谢谢

    David