This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:需要对将此部件用于集成集线器的设计进行设计审查

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872638/tusb4020bi-need-a-design-review-of-a-design-that-uses-this-part-for-an-integrated-hub

器件型号:TUSB4020BI

您好!

  我目前有一款正在生产的产品正在使用 TUSB4020BI、并且遇到间歇性 USB 问题。 可能与该中心相关、也可能与之无关、但我想请 TI 的某个人来看看。 我应该联系谁来获取有关此设计的审核? 它应该相当简单;它仅为一张纸、据称遵循 EVM。 但我们可能把它弄乱了。

谢谢、
Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如果您愿意在论坛上发布原理图、 您可以在该主题上执行该操作、我将对其进行回顾。 如果不是、您也可以通过直接消息共享、 我将在此主题中做出相应的响应。 您能否提供有关您看到的 USB 问题的更多详细信息? 发生该故障的频率如何?您正在执行哪些测试来重现故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。