This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:超高速传输和接收引脚以及如何处理它们。

Guru**** 2778155 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875242/tusb8041-super-speed-transmission-and-reception-pins-and-how-to-deal-with-them

器件型号:TUSB8041

您好!

我 将 TUSB8041用于基于2.0的应用、如果我 想对 高速(2.0)使用相同的器  件、但不想对超高速(3.0)使用相同的器件、我应该如何处理以下提到的引脚。

在  2.0版中使用它时、是否还有其他事情需要我做、而不是3.0版、如果我将来在3.0版中使用相同的功能、您会建议我做什么。  

USB_SSTXP_UP   USB_SSTXM_UP  USB_SSRXP_UP  USB_SSRXM_UP

USB_SSTXP_DNx  USB_SSTXM_DNx USB_SSRXP_DNx USB_SSRXP_DNx  (x 指1、2、3、4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pidugu:

    TI USB 集线器的2.0和3.0端是完全独立的。 如果3.0侧未使用、只需将所有相关引脚保持未连接状态。 默认情况下、器件的 USB 2.0侧将正常工作、前提是遵循正确的上电序列并执行复位。 请参阅以下文档、以参考设计您的原理图。

    http://www.ti.com/lit/an/slla410/slla410.pdf