This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:TFT 显示串行器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875011/sn75lvds83b-tft-display-serializer

器件型号:SN75LVDS83B

您好!

我正在寻找一款具有集成 LVDS 解串器的 TFT 显示屏串行器。
它应该将 RGB 3 x 8位转换为 R、G、B 信号 并且时钟。电源电压为3.3V、Pixelclock 为18MHz。
SN75LVDS83B 是否适合该应用、或者是否有任何更新的器件可用于此目的?  

谢谢!

Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    这将是适合您的应用的好器件。 实际上、LVDS83A 器件也适合在这里使用、因为 PCLK 值较低、并且 B 版本旨在支持比您所需的更高的 PCLK 值。感谢您的到来!

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的支持!

    此致、

    Jens