This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:OTG 模式下的 VBUS 电容。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883185/tusb320lai-vbus-capacitance-at-otg-mode

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

你(们)好

您能否告诉我您在 OTG 模式下对 Vbus 电容的建议?

谢谢

穆克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    请澄清一点、当您提到"OTG 模式"时、您是否意味着 TUSB320LAI 被配置为 DRP (端口= NC)? 在提及 Type-C 端口时、最好将可用作 USB 主机(拉电流)或 USB 设备(灌电流)的端口作为双角色端口(DRP)。  

    如果您指的是 TUSB320LAI 的 DRP 模式、 它将根据连接的类型在 UFP 和 DFP 之间交替。 如果 TUSB320器件作为 UFP 连接、则必须移除大容量电容。