This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:符合 I2C 规范的设计指南

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874307/p82b96-design-guide-to-confirm-to-meet-i2c-specification

器件型号:P82B96

各位专家:

通过使用 P82B96、SCL 和 SDA 被延迟。 这些信号也通过长电缆延迟。 客户需要评估其系统是否满足 I2C 规范。 您是否有关于如何评估它的设计指南?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisao-San、您好!

    "您是否有任何设计指南来评估它?"

    我们没有关于这种情况的任何指南。

    您的电缆距离有多远?

    对于 I2C 规范、我假设最重要的规范是:

    • 上升时间
    • 建立时间
    • 时钟高电平/低电平的最短持续时间
    • 数据线总是在一个下降时钟边沿后改变
    • 满足启动条件时序
    • 达到停止条件时序
    • 非电缆总线应小于400pF (标准模式和快速模式)

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的建议。

    此致、

    Uchikoshi