This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:无需外部闪存(EEPROM)即可工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890642/tusb9261-q1-does-it-work-without-external-flash-eeprom

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

您好!

我对 TI 支持表中的答案感到困惑、似乎这些答案是冲突的、因此如果我可以使用 TUSB9261-Q1在不进行包括闪存烧录在内的软件开发的情况下扩展 USB 至 SATA 接口、我就不需要担心。   我甚至不想在原理图上设计 SPI 接口和 EEPROM (闪存)、能否实现该功能。

请帮我检查

 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/772543?keyMatch=TUSB9261&tisearch=Search-EN-everything

    Nicholaus Malone 的回答解释说,它不需要刻录闪存固件,并且可以使用固件。

.https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/664058?keyMatch=TUSB9261&tisearch=Search-EN-everything

   Jorge 说、外部 EEPROM 必须与固件一起存储。

谢谢  

此致

Yantao