This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:扩展器模式

Guru**** 2929400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874604/dp83849i-extender-mode

器件型号:DP83849I

大家好

如果我们问 DP83849I、您会介意吗?
我们的客户希望使用具有扩展器模式的 DP83849I 配置附件文件的配置。
e2e.ti.com/.../20200122_5F00_DP83849I.pdf

有可能吗?
作为此问题的背景、我们的客户希望将具有扩展器模式的 DP83849I 用于均衡器。
如果 需要 DP83848的电路板布局布线、则没有问题。
但是、这些电路板 布局不好、因此无法通过合规性测试。
因此、它们打算将 DP83849I 与扩展器模式搭配用于均衡器。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    是的、DP83849可配置为扩展器模式。 本文档 :http://www.ti.com/lit/an/snla086b/snla086b.pdf 提供了有关此用例的更多信息。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu San

    非常感谢您的回复!

    我们要确认一点。
    我们的附件文件、它 或 是否更好?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    模式1在扩展器模式下更有用、因为现在 PHY 之间有两条电缆、而不是一条、可能是距离的两倍。

    这两种方法都是可行的。 模式2也可使用、但您需要确保不传输直流电压。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu San

    非常感谢 您的快速回复。

    这两种方法都是可行的。 模式2也可使用、但您需要确保不传输直流电压。
    ->在这种情况下,交流耦合电容器需要在 另 一个 TD 和 另一个 RD 之间,对吧?

    然后、在我们的附件文件的外部板上、我们假设 CPU 不需要配置扩展器模式 、因为我们应该使用引导。  
    我们的认可是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu San

    我们假设您的工作非常繁忙。
    如果您对我们的上次回复有更新、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    是的、您将需要交流耦合电容器。

    对于扩展器模式、请参阅"5.4.4.4捆绑扩展器模式"、是的、您可以使用捆绑引脚对其进行配置。

    谢谢、

    Vibhu