This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:J1708驱动器电路

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782, SN65HVD1782-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883250/sn65hvd1782-j1708-driver-circuit

器件型号:SN65HVD1782

您好!

我目前 正在将 SN65HVD1782器件用于 RS485。

您能告诉我该接口是否支持 J1708协议吗?

如果它确实支持 J1708、那么驱动器电路是否存在很大差异?

此致、

      Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    是的、J1708使用 RS-485物理层、因此可以通过在"DE"控制线路(而不是通常的"D"输入)上发送数据来使用符合 RS-485标准的收发器(如 SN65HVD1782 (或 SN65HVD1782-Q1)。  您需要反转 DE 线路上的极性(以便逻辑极性与 J1708中预期的值匹配)、将 D 输入接至 GND、并对 J1708使用推荐的总线偏置/端接电路。  本应用手册中的图4给出了一个示例电路:

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大