This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:S 参数

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890594/tmds181-s-parameters

器件型号:TMDS181

您好!  

我正在尝试模拟 TMDS181封装对 HDMI 传输线路的影响。

我主要对接收器感兴趣、因此我使用的是"tmds181_rx_termination.s4p"文件。 您能否确认输入/输出端口映射、因为指南或 s 参数注释对我来说都不清楚。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    端口1 (+)和3 (-)是输入、2 (+)和4 (-)是输出。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我仍然遇到这个模型的问题-是否有人可以离线联系我进一步讨论这个问题?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个存档的 ADS 工作区:TMDS181_RELEASE_ADS.7zads、您是否尝试将其取消存档并将其用作仿真的基准?

    您的模型有什么问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我在使用您建议的端口映射时得到了一些非常奇怪的结果、但在工作区中、它看起来像是1/2是输入、3/4是输出-希望我已经正确解释了这一点。  

    在查看 s 参数结果时、使用1/2作为输入、使用3/4作为输出、我看到极差的回波损耗(-6dB @接近0Hz)、并且插入损耗似乎不是从0开始、这是我之前未见过的。 我对 s 参数的解释非常陌生、因此我很可能会遇到混合模式转换错误或缺少某些内容、但如果您能澄清、那将会非常好。 我在下面附上了图片。  

    接下来、对该模型运行快速 TDR 测试-我将看到以下内容。 它似乎与所需的标称100Ohm 阻抗非常远。 我假设我在某个地方被过度终止、但如果您能提供建议、那将会很好。 我的原理图实际上是一个 TDR 源、它直接连接到1/2 个 tms181_rx_termination.s4p模型、然后连接到端口3/4上的100R 终端器。 电路中没有其他东西。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试模拟什么? 您是否正在尝试查看 TMDS181_Rx_termination.s4p 模型是否具有100 Ω 差分阻抗?  

    该模型旨在与其他 TMDS181模型组件配合使用、以模拟完整的 TMDS181重定时器响应、不打算单独使用。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我需要仿真 TMDS181对传输线路阻抗的影响。 我尝试对整个传输线路运行 TDR 测试以执行此操作、但每次包含 TMDS181_Rx_termination.s4p 模型时、结果看起来有点奇怪、好像模型有问题。  

    您能不能建议如何最好地实现我要做的事情? 您是否有一个模型来表示接合线以及接收器可能对通道施加的任何其他负载?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有一个模型仅表示 TMDS181 RX 的封装、接合线和其他负载。   从未将 TMDS181_Rx_termination.s4p 模型设置为测试传输线路的 TDR 的方法。

    谢谢

    David