This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:飞行时间 gt 为2ns 时的 MIPI 信号完整性

Guru**** 2898090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874977/sn75dphy440ss-mipi-signal-integrity-with-flight-time-2ns

器件型号:SN75DPHY440SS

尊敬的所有人:

我正在为 MIPI CSI DPHY 传感器设计一个接口、所需数据速率为1.5Gbps。 此接口的目标长度远高于命令值500至1000 mm。 MIPI 规范明确规定、最大飞行时间应限制为2ns。 在这种情况下、它将比该值高2到4倍。

我计划使用600mm LVDS FFC 扁平电缆(100欧姆差分/50欧姆单端)进行试用 该电缆基准是 Molex  0150212415。使用 NVA 进行插入损耗(单端)测量、并在1.5GHz 时获得大约-2dB (包括同一系列的两个连接器)(请注意、电缆为300mm 版本、我将很快使用600mm 版本重复测量)。

飞行时间超过2ns 时、MIPI 合规性测试是否失败。 何时需要进行 MIPI 合规性测试、实施 MIPI 组件的产品是否应符合标准? (假设系统符合 EMI/EMC 规范)

您是否建议实施重定时器(例如 SN75DPHY440SS)或遵循其他方向(如使用 FPD-Link)?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 MIPI 合规性测试要求的问题、请联系 MIPI 组织或 MIPI 合规性测试机构。

    DPHY440不关心飞行时间、因此超出规格飞行时间的影响可归结为源极和接收极。

    谢谢

    David