This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:RJ45集成磁性元件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877193/dp83867is-rj45-integrated-magnetic

器件型号:DP83867IS

大家好、

您能否回顾一下 DP83867IS 是否可以与 Wurth 的7499111121A 搭配使用?

我的客户担心7499111121A 共用中心抽头的风险。

通过使用此 RJ45连接器、某些不同的直流偏置电压是否会导致不必要的功率耗散?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    您是否有 Wurth 磁性元件的规格? 请参阅 DP83867IS 数据表、以确保该器件符合数据表中磁性元件的规格。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢你的答复。

    这是数据表。

    https://www.we-online.de/katalog/datasheet/7499111121A.pdf

    常见的中心抽头脉冲变压器是否会因偏置电压差而导致不必要的功耗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    感谢您分享数据表。 µF 中心抽头是一个问题、因为连接到 PHY 的一侧上的每个中心抽头都必须相互隔离并通过去耦电容器接地(建议0.1 μ F)。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    这种问题是否会导致加热或器件故障增加?

    此致、
    Oyamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia - San、

    Oyamada 先生是我的客户、他正在参与其中。 请回答他的问题。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh 和 Oyamada 先生、您好、

    将中心抽头连接在一起可能意味着器件可能无法正常工作。  

    我们建议隔离中心抽头。  

    您可以查看 DP83867故障排除和设计指南 的第2.3节:http://www.ti.com/lit/an/snla246a/snla246a.pdf

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecilia、

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Itoh