This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:您是否有适用于汽车的器件?

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872373/p82b96-do-you-have-a-device-for-automotive

器件型号:P82B96

您好!

我想问您有关 P82B96的问题。

我的℃希望使用具有汽车规格的 P82B96 (温度:-40℃~+125 ̊ C)。

您有这样的器件吗?

如果您没有、您是否会提出另一种解决方案、如 P82B96?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-San、

    您能否提供有关客户尝试执行的操作和应用程序的更多信息?

    我相信我们唯一的 Q1 I2C 缓冲器是 TCA9517Q1、它支持您要询问的温度范围、但驱动器的强度不如 P82B96。 我假设您询问的是 P82B96、那么您希望缓冲长电缆。 是这样吗? 如果是、目标频率和电缆距离是多少(如果您知道、还有电缆类型)?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢你的答复。

    让我回答您的问题、如下所示。

    应用:功率计,I2C 用作“传感器”和“功率计”之间的接口。

    长度:30米电缆

    温度范围:-40度至+125度

    VCC:5V (传感器和功率计)

    很抱歉、目标频率和电缆类型未知。

    如果你能告诉我任何建议,我会很高兴。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    我从客户那里获得了如下所示的更多信息。

    长度:40米(最大)

    频率:50kHz

    电缆:复合线(如下图)

    感谢您的善意。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    很抱歉、我的回复延迟了、上周我已经离开办公室了一段时间。

    40m 对于我们的 TCA9517Q1器件来说有点太远、无法支持、除非您串联堆叠其中的多个。

    除了该缓冲器、我们没有其他可实现此目的的缓冲器(并且符合汽车标准)。

    我们有一个适用于 i2c 至 CAN 解决方案的 TI 设计、但 P82B96用于该解决方案、不符合汽车标准、如您所见。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    我还想跟进一个问题。 您提到了该应用是功率计。 您是否需要汽车认证、或者您是否只需要-40至125C 的温度范围?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    非常感谢您的回复。

    我了解到 TI 没有满足要求的器件。

    关于您的问题、我不确定、但客户似乎只需要温度范围。

    您是否计划开发-40至+125C 的 P82B96?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-San、

    到目前为止、我们还没有计划对 P82B96进行温度扩展。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、