This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DS110DF1610:PRBS 函数

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS125DF1610, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897023/compiler-ds110df1610-prbs-function

器件型号:DS110DF1610
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610SIGCONARCHITECT

工具/软件:TI C/C++编译器

如何配置 DS110DF1610的 PRBS 功能以及如何测试此功能?

从该通道发送 PRBS 代码后、是否从该通道接收到要再次检查的 PRBS 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请注意、DS125DF1610编程指南讨论了如何设置 DS125DF1610来生成/检查 PRBS 模式。

    2)。 您还可以通过 SigconArchitect GUI 来执行此功能。 然后、您可以检查寄存器设置。

    3)。 最后、还有一个讨论此主题的常见问题解答。 请注意以下链接:   

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/897277/3317070#3317070

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的工作电子邮件地址、我可以直接通过电子邮件向您发送 DS1xxDF1610重定时器编程指南。

    在 PRBS 测试方面、

    • DS110DF1610重定时器需要有效的输入信号才能生成 PRBS 输出。 该输入数据可以是支持的数据速率的有效64B/66B 编码数据、也可以 是编程 CDR 速率的子速率频率下的1010方波。
    • 我建议将特定重定时器通道用作 Tx PRBS 发生器、将单独的重定时器通道用作 Rx 并配置为 PRBS 校验器

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的工作电子邮件地址是 benhua.gu@firstmile.com.cn。

    请帮助我了解 PRBS 功能并测试 PRBS。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    螺纹通过直接支撑关闭