This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:EQ 设置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882507/tusb1064-eq-setting

器件型号:TUSB1064

当 EQ 设置为 I2C 时、EQ_OVERRIDE 是否必须始终为"1"?

例如、即使在 EQ 设置后更改通道设置、EQ_OVERRIDE 也应该为"1"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miya、

     EQ_OVERRIDE 应始终为"1"、以使用加载到 EQ 寄存器中的 EQ 值。 我建议始终保持为1、以防止在使用 I2C 模式时 EQ 设置更改为 GPIO 设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我明白了。 谢谢你。