This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:与 TM4C1294NCPDT 微控制器完全相同的问题

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/872312/dp83640-same-exact-issue-seen-with-tm4c1294ncpdt-microcontroller

器件型号:DP83640

 此 http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/692100中的海报 具有我们所看到的相同问题。 该解决方案已脱机。 您能告诉我该解决方案是什么、因为它可能是我们问题的相同解决方案。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我可以为您找到脱机的解决方案。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能告诉我什么时候可能会想到呢? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我与 Cecilia 合作、并帮助客户处理原始主题。 我们确实使其脱机进行调试、但通信失败、我们没有找到最终解决方案。 我们必须将这作为一个新问题来解决、并尝试找出问题。 您能告诉我 您用作链路合作伙伴的用途是什么以及 Cat5电缆的长度是多少? 您是否同时使用差分探头探测 TD+/-和 RD+/-引脚? 您能否共享示波器捕获?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的回复。

    连接合作伙伴? 电缆长度不会影响测量。 仅在锁定时发送。

    我认为我发现了核心问题,但在我消除这一问题之前,我们是否能够在我需要重新回到这个问题的时候保持开放?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您是否能够确认问题的根本原因?

    此致

    Aniruddha