主题中讨论的其他器件: AM26LS31
你好
我在方框图中有一个问题。
请允许我详细解释。
Q1>由于差分线路接收器(SN75157)接口和[图2]中的电气特性、UART 连接是否存在任何问题?
Q2>[图4]是[图1]的差分线路接收器(AM26LS32ACPW) IC 的输出信号。
有时基准电势从上面开始。 或基准电势从下面开始。
我不知道为什么。 这是器件(AM26LS32ACPW)的问题吗?
Q2-1>此外、差分线路接收器(SN75157)是否存在问题?
Q3> Rt 120ohm 的电阻值和从器件的电气特性是否存在任何问题、如[图2]所示?
Q4>在[图2]中 SN75157输入信号 IN +(A-OUT)和 IN -(A + OUT)的输出波形是否正确?
此致、
Jame、Shin