This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:推荐的磁性/磁力插孔选项?

Guru**** 2429800 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882620/dp83869hm-recommended-magnetics-magjack-options

器件型号:DP83869HM

你(们)好  DP83869HM 是否推荐使用磁性元件和/或磁性插孔(额定温度为125C Ta)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    您可以查看我们的数据表、以查看我们磁性元件的规格要求。 在我们的 EVM 中、我们在 EVM 上使用 HX5008NL、但我相信它的工作温度为85°C。

    http://www.ti.com/tool/DP83869EVM

    谢谢、

    Cecilia