This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DP83867IR:以太网链路断开问题

Guru**** 2905230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880684/compiler-dp83867ir-ethernet-link-down-problem

器件型号:DP83867IR

工具/软件:TI C/C++编译器

在 Vivado 2018.2中、我使用  内部块 RAM 进行了以太网的微钎焊设计

我正面临“以太网链路断开”问题,请给我提供解决方案。

---- lwIP TCP 回显服务器---

发送到端口6001的 TCP 数据包将被回送

链路速度:100

以太网链路断开

DHCP 超时

配置默认 IP 192.168.1.10

板级 IP:192.168.1.10

网络掩码:255.255.255.0

网关:192.168.1.1

TCP 回显服务器已启动@端口7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您能否提供有关"下行链路"的更多信息?  

    您以前是否能够连接或从未建立过链接? 您使用哪种类型的电缆、直向电缆还是交叉电缆?

    谢谢、

    Cecilia