This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:使用 DP83822H 的控制套件 lwip 示例转换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TLK110, DP83822H, TLK105, TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889919/dp83822h-control-suite-lwip-example-conversion-to-use-dp83822h

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:controlSUITETLK110TLK105TLK106

您好!

使用此处的 lwip 控制套件示例:

C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m36x\v220\F28M36x_examples_Master\enet_lwip\m3

我们有一个使用 F28M36芯片和 DP83822H 的定制板。 该示例似乎是为具有 TLK110的电路板编写的

希望修改现有示例以使用新的 PHY。 我可以告诉大家引脚是在同一个引脚上设置的、所使用的 PHY 地址是在两个 PHY 之间共享的。 下面的信号是使用 Saleae 逻辑分析仪捕获的、我不确定如何对 MDIO 模拟读取进行测量、其中数据部分的高电平/低电平正在改变状态、但未达到完全低电平。

是否有任何有助于迁移到 DP83822H 以帮助成功测试此硬件的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、我们有一份 TLK 系列器件的滚动文档、并将其转换为 DP83822。 请告诉我这些有用的信息是否适合您。 我们的 DP83822产品文件夹中还提供了多个其他技术文档、您也可以查看这些文档。

    http://www.ti.com/lit/an/snla262/snla262.pdf

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对可能需要进行哪些软件更改有具体的了解? 共享的文档是关于硬件更换的、我很难看到与需要在软件中进行更改才能正常工作的内容并行的内容。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为 DP83822提供的软件可从 以下网址获得:http://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    MDIO 引脚未被拉高或拉低到足够高可能是上拉和下拉电阻器不够强的问题。 您能否检查电路板上使用的值?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MDIO 上拉电阻值为2..2k

    PHY 所运行的系统使用的是微型系统、而不是运行 Linux。 我相信 Linux 驱动程序不会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否只有一个2.2k MDIO 上拉电阻、除了此 PHY、是否有任何其他元件连接到 MDIO 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一根导线连接到 MDC 和 MDIO、作为温度测试点、该导线已焊接到表面贴装电阻器焊盘上。

    TI--33-PHY 是信号线、加上拉电阻和温度线。 我会说噪声不是一个问题、因为它看起来是可重复的并且不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对拖延表示歉意。 与我的团队内部就此进行了沟通、虽然 TLK110与 DP83822类似、但与 TLK105和 TLK106相比、它并不完全兼容、而 TLK106是一种直接替换器件。

    您是否可以使用我们网站上提供的 GUI 尝试访问 PHY 的寄存器? 我们有一个 USB2MDIO 工具、该工具能够读取和写入 DP83822、并希望查看其是否正常工作。  

    谢谢、

    Cecilia