This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:最大驱动器输出电流是否正确?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882291/thvd1452-is-the-max-driver-output-current-correct

器件型号:THVD1452

数据表中指出、对于表7.7中的54欧姆(最小值)的差分负载电阻、驱动器差分输出电压幅度通常为3.5V。 这意味着驱动器输出电流为3.5/54 = 65mA。 但是、在第7.4节-建议运行条件下、最大驱动器输出电流为60mA、小于65mA。 您能否确认60mA 还是54欧姆是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    您的计算正确。 60mA 是 驱动器运行的一种软线路。 在 RS-485标准中、仅需1.5V VOD 和54欧姆。 从数据表7.9 (第12页)的图1和2中、您可以看到驱动 器可以提供大于60mA 的电流以及大约20欧姆(2V/100mA)的内部阻抗。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 这很有帮助。