This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:SigCon Architect EVM GUI 的重定时器#39;s 配置文件(.exe)

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF210, DS250DF410, DS250DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879696/ds250df230-retimer-s-profile-file-exe-of-sigcon-architect-evm-gui

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件: DS250DF210DS250DF410DS250DF810DS280DF810

1) 1)大家好、我可以在哪里下载  SigCon Architect EVM GUI 的 DS250DF230重定时器配置文件(.exe)?

2) 2)  DS250DF230的配置文件是否与 DS250DF210相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1)。 请向我发送一封包含您公司电子邮件地址的电子邮件、我们可以提供对 DS250DF230设计文档的访问、其中包括更新程序和其他文档。 以下是电子邮件地址:nasser.mohammadi@ti.com

    2)。 请注意、这两种产品的温度锁定范围不同。 DS250DF230更适合无线回程、具有更高的温度锁定范围(~150摄氏度)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser、Rodrigo、

    谢谢、我仍有关于编程指南中寄存器值设置的问题、

    对于 DS250DF230、当使用外部25MHz (非30.72MHz)振荡器时钟时、

    1) 1)表23和表24不适用于使用25MHz 的 DS250DF230、对吧?

        我是否仍然可以使用 Reg_0x2F 来设置使用25MHz 的 DS250DF230的标准速率?方法和哪个表?

    2) 2)如果我设置了具有不同速率/子速率的 Reg_0x2F 和寄存器0x60、0x61、0x62、0x63值、哪个寄存器将生效/优先?

    3) 3)我是否应该通过编程指南第7.7.1节中的公式(6)-(11)计算 Reg_0x60 - Reg_0x63值?

    或者、我还可以使用 SigCon GUI 和 updater.exe 输入速率和容差、让 GUI 自动生成寄存器值吗?

    还是两种方法都起作用?

     

    7.6标准数据速率设置
    DS2x0DFxx0通道必须针对预期的数据速率进行预编程、以确保 CDR
    锁定。 用户可以将速率/子速率编程为一组预定义的标准值之一以快速完成
    配置 DS2x0DFxx0。 速率/子速率设置通过写入通道进行编程
    REG_0x2F[7:4]。
    表23. DS280DF810、DS250DF810、DS250DF410、DS250DF210标准速率模式
    可通过 Reg_0x2F 进行配置

    标准速率设置

    REG_0x2F 值
    [十六进制]

    REG_0x2F 写入掩码
    [十六进制]

    10.3125Gbps

    00

    F0

    10.9375Gbps

    10.

    12.5Gbps

    20.

    保留

    30

    25.0 Gbps

    40

    25.78125Gbps (默认值)

    50

    保留

    60

    28.125Gbps

    70
    (仅限 DS280DF810)


    表24. DS250DF230 Beta 版本标准速率模式可通过 Reg_0x2F (1)进行配置

    标准费率
    设置

    REG_0x2F 值
    [十六进制]

    REG_0x2F 写入掩码
    [十六进制]

    恢复时钟频率
    [MHz]

    12.16512 Gbps

    00

    F0

    30.72

    9.83040Gbps

    10.

    30.72

    10.13760 Gbps

    20.

    30.72

    24.33024Gbps

    30

    30.72

    4.91520 Gbps

    40

    30.72

    25.78125Gbps (默认)

    50

    32.2265625

    10.31250Gbps

    60

    32.2265625

    25.78125Gbps

    32.2265625

    10.31250Gbps

    70

    32.2265625

    6.14400 Gbps

    80

    30.72

    (1)该表仅在校准时钟为30.72MHz 时有效

    7.7手动数据速率配置

    7.7.1 25MHz 校准时钟
    校准时钟为25时计算寄存器0x60、0x61、0x62、0x63值的过程
    MHz 如下所示:

    REG_0x60_val = floor{(datarate * 1024)/(64 * 25E6)}& 0x00FF、表示 datarate > 13E9 bps

    (6)

    REG_0x60_val = floor{(datarate * 1024)/(32 * 25E6)}& 0x00FF、表示 datarate≤13E9 bps

    (7)

    REG_0x61_val = floor{(datarate * 1024)/(64 * 25E6)}& 0xFF00 >> 8 | 0x80、表示数据速率> 13E9 bps

    (8)

    REG_0x61_val = floor{(datarate * 1024)/(32 * 25E6)}& 0xFF00 >> 8 | 0x80、表示数据速率≤13E9 bps

    (9)

    REG_0x62_val = REG_0x60_val

    (10)

    REG_0x63_val = REG_0x61_val

    (11)


    为了便于参考、表25显示了手动编程一些标准数据速率时的寄存器值。

    表25. 使用25MHz 校准时钟的常见数据速率寄存器设置

    数据速率

    REG_0x60值
    [十六进制]

    REG_0x61值
    [十六进制]

    REG_0x62值
    [十六进制]

    REG_0x63值
    [十六进制]

    REG_0x18[6:4]

    [十六进制]

    25.78125Gbps (1)

    74.

    C0

    74.

    C0

    0

    25.0Gbps (1)

    80

    更好

    80

    更好

    0

    20.625 Gbps

    90

    B3

    90

    B3

    0

    12.5Gbps (1)

    80

    更好

    80

    更好

    1

    10.3125Gbps (1)

    90

    B3

    90

    B3

    1

    (1)也可以通过在 ReG_0x2F 中选择适当的速率设置来配置这些速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请注意、Rodrigo 已通过您发送给他的电子邮件回复了此问题。

    此致、Nasser