This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:表4表示什么?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889361/dp83822i-what-does-table-4-indicate

器件型号:DP83822I

您好!

我们无法理解如何阅读/使用数据表的表4?

您能解释一下如何使用它吗? 示例可能有助于理解表4的含义。

您可以支持此功能吗?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    根据您的时钟精度或您计划在应用中使用的最大数据包大小、这是您要使用的阈值 RBR。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia - San、

    我认为有一个公式可以计算表4。 我看不到公式。 您能解释一下吗?

    我不知道 RBR 的含义。 这意味着什么?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecila-San、您好!

    您能否分享我们对表4信息的理解所需的信息?

    假设 Tx 和 Rx 的时钟精度相同、表4是如此。 在现实世界中、这种情况将非常罕见。 如果 Tx 和 Rx 精度不同、如何计算?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到我是否可以找到您的公式。 我们需要与我的团队讨论我们如何为您提供该服务。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我不是 Watanabe-San 而是关注这个问题。

    请允许我确认以下内容。

     1.起始阈值 RBR[1:0]是 RMII 和状态寄存器[1:0]、对吧?

    2.在表4中,延迟容差是什么意思?

    表4中  、图25中的+/-50ppm、100ppm 等精度适用于50MHz 参考时钟、图26中的25MHz 参考时钟?

    在说明中"假设 RMII 参考时钟和远端发送器时钟具有相同的精度。" 什么是远端发送器?
      如果远端发送器意味着 MAC、则用户无需考虑图25、26? 这是因为 PHY 和 MAC 使用相同的时钟。

    5、用户应 根据其时钟精度(50MHz 参考时钟 或25MHz 参考时钟)和数据包大小使用表4来编写 RMII 和状态寄存器[1:0]、对吧?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec

    你可以发表评论吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    对这些问题的拖延表示歉意。 由于不相干的情况、请在3-5天内收到我的回复  

    我将尽力为您回答以下问题:

     1.起始阈值 RBR[1:0]是 RMII 和状态寄存器[1:0]、对吧?

    正确、这来自 RCSR 寄存器0x0017。 感谢您指出这一点。 我们将在数据表中为读者更清晰地说明这一点。

    2.在表4中,延迟容差是什么意思?

    延迟容差是50MHz RMII 时钟和恢复数据之间频率的变化。 您可以在上面第1部分提到的寄存器中调整此容差

    表4中  、图25中的+/-50ppm、100ppm 等精度适用于50MHz 参考时钟、图26中的25MHz 参考时钟?

    正确、它是用于 RMII 的参考时钟、时钟源取决于您使用的是主模式还是从模式

    在说明中"假设 RMII 参考时钟和远端发送器时钟具有相同的精度。" 什么是远端发送器?
      如果远端发送器意味着 MAC、则用户无需考虑图25、26? 这是因为 PHY 和 MAC 使用相同的时钟。

    远端发送器是连接方的发送器时钟。 可以假设具有相同的精度、因为在这种情况下它们共享相同的时钟。

    5、用户应 根据其时钟精度(50MHz 参考时钟 或25MHz 参考时钟)和数据包大小使用表4来编写 RMII 和状态寄存器[1:0]、对吧?

    正确、这取决于应用以及您的客户需要的频率容差大小。

    如果您需要更清楚地了解这些项目、请告诉我。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    关于4点,我还不确定。

    DP83822I 假设 RMII 参考时钟和远端发送器时钟具有相同的精度、但如何实现相同的精度?

    客户产品 不知道 远端发送器是否具有与 RMII 参考时钟相同的精度。

    您能提供补充说明吗?

    客户的目标是不丢失数据。 但是、他们担心无法使 RMII 参考时钟和远端发送器时钟与整个系统相同、因为远端发送器不是他们的产品。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    您必须确保时钟和远端发送器具有与产品规格相同的 PPM 变化。 这应该足以实现相同的精度。

    谢谢、

    Cecilia