This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1791:SN65HVD1291全双工发送信号在发送数据时会逐渐地漂移得更高

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1791
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882490/sn65hvd1791-sn65hvd1291-full-duplex-transmit-signal-steadily-drifts-higher-as-data-is-sent

器件型号:SN65HVD1791

当脉冲被发送到从器件时、SN65HVD1791的输出出现问题、逐渐上升至更高的基准电压。 当脉冲停止时、基准电压斜降回0V。 这由下面的红色信号表示。 黄色信号是从器件接收的数据。 我已经尝试在 TX+上使用上拉电阻器(1k)、在 TX-上使用下拉电阻器(1k)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    示波器是显示差分信号(VA - VB)还是仅显示其中一条差分线路(即 VA 或 VB)?  其中是通道1的基准电平。  通道1是否配置为直流耦合?  垂直刻度是多少?  (我问的原因是示波器似乎配置为10V/div 和交流耦合、这对我来说都没有意义。)

    我们是否可以查看您的 RS-485实现原理图、以便我们可以看到可能存在哪些外部组件、如何实现端接等?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Max。 我将通道1更改为直流耦合、信号不再斜升。 Ch.1显示的是 VZ-Vy。 Ch.2是 VA-VB。 遇到现场问题时、我们会间歇性丢失来自两个全双工从设备的通信数据包。 认为这种 TX 信号的不规则变化值得研究。

    电路如下。 SW1用于将接口从半双工更改为全双工。 从器件配置有110欧姆端接电阻器、可通过跳线将其从电路中移除。 只有最远的从器件在电路中具有端接电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴至少有一个合理的解释来解释奇怪的斜升波形。  遗憾的是、这似乎不能帮助您解决帧丢失的真正问题。

    原理图对我来说看起来很好。  (TB2A 上的 TX/RX 名称似乎与我预期的基于与收发器的连接的名称相反、但在这种情况下、我怀疑这一点很重要。)

    您之前提到的上拉/下拉电阻是 R21和 R22、对吧?  这些是否没有明显的改进?

    是否存在与问题相关的任何工作条件(例如、温度/电压极端值、特定波特率或帧间时间、特定数据模式、加载条件等)或是否是随机的?

    您是否能够在观察示波器上的差分波形的同时发现该问题?  除了交流耦合问题外、您发送的初始波形似乎没有问题。  一个可能有用的方法是检查 D/de/re/R 接口、以查看 MCU/UART 器件所看到的内容。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有在现场尝试过上拉/下拉电阻器。 在实验室中、我们无法重复该问题。  

    我们以38400波特传输。 仅当主从设备之间主动来回发送数据时、我们才会看到通信数据包丢失。 在仅发送握手信号以验证连接的情况下、不会丢失数据包。 包含这些设备的环境是电气噪音-洗车的设备室。 当问题发生时、仅当运行洗车通道输送链的大型电机开启时。 该电机距离设备约5英尺。 主设备和从设备之间的 RS422电缆仅在设备之间约6英尺。 已验证电缆信号线和护罩是否正确端接。  

    我发现的其他东西-从器件 TX 端没有端接电阻器。 只有从器件 RX 端具有它。 主器件(上面的原理图)在 TX 和 RX 线路上有端接电阻器。  

    我看到一些 RS485全双工配置、其中器件1的 TX 输出未终止、但器件2的 RX 输入端接。 Maxim 的 MAX13448E 功能图显示了此类配置。 对于 TI SN65HVD1791、此配置是否会成为问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    仅在 RX 端终止时无问题  双端接主要用于多点和双向总线、在这些总线中、给定消息可能没有清晰的起始点和结束点。  但是、如果通信总是从一端开始并在另一端终止、则只能在接收端终止  这实际上是有利的、因为驱动器具有较少的驱动负载、因此可以实现更高的差分电压电平(这有助于扩大传输范围并提高传输过程中的抗噪性)。

    电机运行时、您是否可以豪华地观察相关信号波形?  听起来您有理由怀疑存在噪声耦合。  如果可以确认这一点、它建议了几种不同的解决方案方法-例如、滤波电路(例如额外的负载电容、共模扼流圈、铁氧体磁珠、"分离"端接)、用于提高"空闲"状态下抗噪性能的额外偏置电阻、可能不同的收发器器件 (具有更高的输出摆幅或更好的共模噪声抗扰度)、更深入地探究屏蔽/接地方案等

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一篇文章中留下了一些信息。 在本例中、主器件连接到两个从器件。 下图。 如果您认为从器件2的 TX 输出端缺少端接电阻器是一个问题、我假设我可以关闭或暂时断开第一个从器件。  

    遗憾的是、现场处于不同状态、因此除非我能够到达批准的位置、否则我无法查看波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    感谢您提供更多信息。  在此应用中、电缆长度太短、我怀疑终端会对信号完整性产生很大影响。  (通过6英尺 大约为10ns。  SN65HVD1791器件的输出转换时间通常为1.7us。  这意味着传输介质的电气"短路"足以使传输线的影响不是很明显-信号的相位将在任何给定时间点的电缆长度上相似。)

    最大