This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:BSDL 文件

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/901288/dp83869hm-bsdl-file

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

两周过去了-产品页面上没有 BSDL 文件的迹象

请您作为紧急事项提供、我们的测试在我们收到副本之前无法继续进行

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    感谢您的耐心等待。 在此期间、我们在文档上传方面遇到了很多瓶颈。  

    虽然发布到网络可能需要一些时间、但随附的文件是我们将发布的文件、以加快处理此事。  

    谢谢、

    Cecilia

    e2e.ti.com/.../dp83869_5F00_BSDL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilia

    感谢您附加 DP838969的 BSDL 文件。  让我们看看它是否有太多的洞察力。

    我可以看到影响其实用程序的两个问题:

    1) 1) JTAG 只能通过串行方式输入、然后我们是否可以分段到一个运行模式?  我们可以研究使用 SMI 同时实现 JTAG 和操作。  在系统运行时使用 Sample 观察引脚通常很有用。

    2) 2)只有一个子集的引脚支持 BSDL、不支持交流引脚- SGMII 或 TP IO。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilia

    您确定这是正确的 BSDL 文件吗?

    DP83869是一款48引脚器件,您提供的 BSDL 文件 dp8356x_BSR_final_48.BSDL 的引脚编号可达63...

    此外、如果与引脚编号一起使用并在 LED 引脚上尝试 ExTest、则其输入为 SA0、它们不跟踪输出、LED 也不会亮起。

    更重要的是、对示例指令代码(DD)的响应是00、这表明出现了非常错误的情况、但由于 BSDL 文件几乎不是生产级、因此硬件不太可能提供良好的价值(我们广泛使用 JTAG 工具、 在其他情况下,会影响 JTAG 信号,但 TDO SA0是否由于配置问题?)

    我的幽默感正在变得紧张

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我将与我们的设计团队进行内部讨论、以调查此问题。

    谢谢、

    Cecilia