https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899837/dp83867e-yes
器件型号:DP83867E主题中讨论的其他器件: DP83869HM、 DP83869
您好!
我们希望在电路板上进行以太网通信。 我们选择的 FPGA 是 Intel Arria 10、我们希望使用 TI PHY DP83867E。
IO 通信需要处于1.8电压电平。 但1.8V 电平下的 IO 电平不兼容。
×PHY 可接受的最大输入低电平为0.2 μ V VDDIO、即0.36V、而 FPGA Outout 低电平(最大值)在1V8电平下最高可达0.45V。
因此、Arria 10基本上可以发送0.45V 信号、并认为它是低电平、但对于 TI PHY、这不是低电平信号。
我的第一个问题是、是否精确测试了 TI 芯片0.2xVDDIO 的最大输入低电平?
您对解决方案有什么建议吗?
此致
Onur Kusakoglu