This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI EVM:LVDS 时钟有问题

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874386/sn65dsi83-sn65dsi-evm-problem-with-the-lvds-clock

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好!

我目前正在使用 SN65DSI83的评估板。
首先、我想在显示屏上显示测试图案(AUO B101EAN01.2)。

我想将27MHz LVDS_REFCLK 用于 LVDS 时钟。
(从 Y1中检查了 R33的频率)
如果我在通道 A 的 J6上检查 LVDS 信号、我会正确测量数据信号、但我不会在 FlatChA_CLKP 和 FlatChA_CLKN 上测量信号。

对于 DSI 调谐器、我选择了以下设置。

如果有人能帮我、我会很高兴。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的是、第一个屏幕截图中出现了错误!
    我当然选择了测试图案字段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您是否记得启用 PLL (0x0D)? DSI 调谐器的输出文件未设置该位、因为在初始化序列期间需要设置该位。 对于测试模式和 EVM、您可以在完成对所有其他寄存器的写入后设置该位。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回答。
    是的、我是按照数据表中的初始化进行操作的。

    (如果没有 Init Seq 2和 Seq 8、那么当我使用 REFCLK 和测试模式时、这是否重要?)

    我是否必须对 EVM 板进行任何更改才能显示测试图案(外部 i2c 主机的跳线除外)?

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我越来越相信我的 EVM (分别是 SN65DSI83)会损坏、因为我在 FlatChA_CLKN 和 GND 0r 之间测量、在线路和 GND 之间测量数据线路500R

    这是我当前的初始化、它在通过 EN 引脚复位后运行。



    ==== 初始化 CSR 寄存器===
    0A 04
    0b 02

    10 26.
    11 00
    12 5A
    13 00

    18 78
    19 00
    1A 03
    1b 00

    20 00
    21 05
    22 00
    23 00
    24 20.
    25 03
    26 00
    27 00
    28 20.
    29 00
    2A 00
    2B 00
    2C 1C
    2D 00
    2E 00
    2F 00
    304.
    31 00
    32 00
    33 00
    34 1C
    35 00
    36 04
    37 00
    38 18.
    39 00
    3A 02
    3B 00
    3c 10.
    3D 00
    3e 00

    ==== 设置 PLL_EN 位(CSR 0x0D.0)=====
    0D 01

    ==== 设置 SOFT_RESET 位(CSR 0x09.0)=====
    0901

    ==== LVDS 时钟范围和 LVDS 时钟(0x84)===
    0a

    ==== LVDS 时钟乘法器(0x02)===
    0b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您是否更改了设置? 在 DSI 调谐器屏幕截图中、REFCLK 乘法器为2、但在脚本中、乘法器为3。 如果 REFCLK 为27MHz、并且您将其乘以3、则会得到81MHz 的 LVDS CLK、这超出了您的面板的时钟频率规格。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我更改了设置、我想检查数据线路上的频率是否发生了变化(效果不错)。
    因此、我仅出于测试目的更改了乘法器、它再次设置为2。

    但我仍然在 LVDS CLK_N 和 CLK_P 线路上测量0V。

    此致、  

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为了进行测试、我设置 CHA_REVERSE_LVDS 位以翻转 LVDS 引脚。 现在、我测量时钟信号、但缺少 Y1信号。 因此、我得出结论、在 SN65DSI83的引脚 F8/F9处存在错误。
    当 LVDS 线路已旋转时(我也在显示屏上将它们转过来),现在测试模式出现了,尽管 Y1线路丢失了:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    这是一种非常有效的方法来调试这个问题。 我同意、您的 EVM 上的 F8/F9似乎有问题。

    此致、

    I.K.