This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:应将磁性元件放置在何处

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882298/dp83867ir-where-should-be-magnetics-placed

器件型号:DP83867IR

你(们)好

如果将 DP83867和 RJ-45连接器单独放置在电路板上,则哪种电路板是磁性元件?

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    由于这并不常见、因此尚未测试过、但您可能需要将磁性元件放置在更靠近 RJ-45的位置。 这将在靠近 RJ-45的位置提供保护。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

     

    我知道您没有经验,但您的建议是什么?

    此外、请提供您的建议、让客户在每个设计中都考虑哪些因素。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    如前所述、建议将磁性元件放置在靠近 RJ-45的位置。 您可以参阅此应用手册以了解布局要求。  http://www.ti.com/lit/an/snla079d/snla079d.pdf。

    谢谢、

    Nikhil