This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:提供支持 OTG 的 USB 2.0集线器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875032/tusb7320-an-otg-capable-usb-2-0-hub-available

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TUSB7340

您好!

我的客户正在搜索支持 OTG 的 USB 2.0集线器、因此另一种可能是从 PCIe 接口重建 USB 2.0主机(使用此解决方案、我们不需要 OTG)。

我们正在与 Pericom PI7C9X440SL 进行竞争。

有什么类似 TUSB7320的东西?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    TUSB7340和 TUSB7320是最适合此应用的器件。 遗憾的是、我们没有对 TUSB7340和 TUSB7320器件进行任何后续操作。 我们没有支持 USB 2.0 OTG 的集线器。