This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:在 i.MX8微型 以太网 IC DP83848和以太网上未检测到

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888734/dp83848c-on-i-mx8mmini-ethernet-ic-dp83848-and-ethernet-is-not-getting-detect

器件型号:DP83848C

您好!

 

我们正在研发 i.MX8微型 以太网 IC DP83848、但未检测到以太网

 

我们已启用 TI DP83848驱动程序 、如下所示

Menuconfig 位置

符号:DP83848_PHY [=y] 
键入 :tristate
提示:德州仪器 DP83848 PHY 的驱动程序  
位置:   ->设备驱动程序      
                  ->网络设备支持(NETDEVICES [=y])
                -> PHY 器件支持和基础设施(PHYLIB [=y])  
在 drivers/net/phy/Kconfig:144中定义  
取决于:NetDevices [=y]&& PHYLIB [=y]



我们使用了 i.mx8mmini EVK 配置、现在启用了上述驱动器、
但我们看不到驱动程序在跟踪中加载。 我们正在尝试配置
MII 模式 DDO 的以太网 PHY 让我知道如何设置 MII 模式以及如何设置
启用并测试以太网驱动程序

此致  
桑托什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    您是否有设计的原理图? 只需确认一下、您是否完全没有获得链接? 您能否读取和写入寄存器?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cecilia:

    请查找随附的原理图。

    我们没有获得任何链接、也无法读取 MDIO 线路和寄存器

    是否有任何驱动程序可用于读取 MDIO 线路

    此致、

    桑托什

    e2e.ti.com/.../LVDS-to-HD-Ethernet_5F00_IP-Board-V_5F00_1.0_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    您是否能够验证 DP83848是否以正确的模式引导、是否验证了 DP83848是否以正确的 PHY 地址引导?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    现在、我有了具有 MII 接口的电路板、但无法看到 PHY 地址、 请找到所附的日志文件

    我们尝试使用 RMII 模式、因为 NXP 芯片组支持 RMII 和 RGMII 模式。

    此致

    Santhosh Kumar

    e2e.ti.com/.../25_5F00_mar_5F00_2020.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您使用的 PHY ID 是否正确、如我们的数据表中针对 PHYIDR1和 PHYIDR2所述?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是正确的 PHYIDR1、

    如果您有任何示例代码、请分享

    此致

    santhosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    遗憾的是、我们没有示例代码、因为我们与软件和 Linux 驱动程序团队合作、使用 PHY 的驱动程序集成 PHY。

    您可以将其转发到 Linux 驱动程序 E2E 主题、看看它们是否可以让您更清楚地了解这些项目。

    最棒的

    Cecilia