This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:J1708选项设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874987/sn65hvd1786-j1708-option-settings

器件型号:SN65HVD1786

尊敬的支持:

我看到我们的 SN65HVD17xx 可以获得要在 J1708模式下设置的选项。

您能否澄清一下、为了符合 J1708应用、必须采取哪些措施?

我们能否将 SN65HVD1786的驱动器使能(DE)引脚反相?

是否有 SN65HVD1708E 版本存在于某个位置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不相信 SN65HVD1708E 产品变体已投入生产。  但是、正确的做法是、可以使用 SN65HVD1786等标准 RS-485收发器进行 J1708通信。  您需要反转 DE 线路上的极性、将 D 输入接至 GND、并使用建议的 J1708总线偏置/端接电路。  本应用手册中的图4给出了一个示例电路:

    http://www.ti.com/lit/an/snla038b/snla038b.pdf

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大