This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:是否支持 USB3和 PCIe 第3代自动协商?

Guru**** 2757695 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS80PCI810, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882141/ds280mb810-support-for-usb3-and-pcie-gen-3-auto-negotiation

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810DS160PR410

尊敬的团队:

DS280MB810是否支持 USB3和 PCIe 第3代自动协商?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    DS280MB810不支持 PCIe Rx 检测。   

    DS160PR410或 DS80PCI810可能是目前 RTM 版本的出色 PCIe 替代产品。

    还提供了 USB3特定器件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的快速响应、

    DS160PR410DS80PCI810是否 同时支持 PCIe 第3代自动协商 USB3?

    否则,您是否可以建议一个可以支持其中一个或两个的设备?

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    USB3以5Gbps 运行。  这些器件中的任何一个都可以正常工作。

    此致、

    Lee