This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于 LED 指示灯

Guru**** 2770215 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873444/dp83822i-about-led-indicator

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: TLK110

尊敬的所有人:

我想问有关 DP83822I 中 LED_1引脚的问题。

我们的客户正在考虑将 TLK110替换为 DP83822I。
此时、连接到 TLK110 LED_SPEED 引脚的 LED 确认的数据速度(100M 或10M)将由连接到 DP83822I LED_1引脚的 LED 确认。

如果您查看数据表、我认为您可以通过连接以与 TLK110的 LED_SPEED 相同的方式检查数据速度、如下图所示。


上述想法是否正确?

(在 TLK110中、LED 和电阻器通过上拉连接、但在 DP83822I 中、有一个通过下拉连接每个电阻器的符号、因此我们的客户担心它们可以以相同的方式使用。)
如果您需要其他设置、请告诉我。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我们的 DP83822 EVM 用户指南中的原理图。 速度 LED 可设置为上拉或下拉。  http://www.ti.com/lit/ug/snlu179/snlu179.pdf

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cecelia

    感谢你的答复。

    在数据表的表1中、复位期间 IOstate 被描述为 PD/HiZ 状态。


    在这种情况下、通过上拉连接 LED_1是否正常、如下图所示?


    如果可能、我想告诉您原因。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LED_1可配置为高电平有效或低电平有效。 因此、您可以像图中所示那样进行连接。 它在正常运行期间在内部下拉、因此可以任意计算。

    谢谢、

    Cecilia