This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297:IBIS/S-Param 设置

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874785/lmh1297-lmh1297-ibis-s-param-setup

器件型号:LMH1297

您好!

作为 LMH1297实现的一部分、我希望利用 HyperLynx 来验证我们的 PCB 实现、而不是提供的带状线模型、其中 LMH1297应符合 SMPTE 标准的输入回波损耗规范。 还想在连接到 FPGA 的 OUT0链路上模拟 s 参数。 在这两种情况下、目标都是实现 s 参数、并且不打算利用 IBIS-AMI 模型来模拟波形。 希望我可以找到要使用的正确模型、或者确定是否可行。 提供的 AMI 用户指南显示了用于 ADS 的配置示例、而存档中的一些文件不匹配或在用户指南中未指定。  

下面将完成两个仿真的常规架构、并以粗体和括号假定模型:

1) SDI_IO±的输入、考虑电缆但无驱动器。 要考虑 SDI_IO RL 网络、直至电缆 EQ 块的输入:电缆(已知/有)-->板 BNC (已知/有)--> PCB 特性(已知/有)--> SDI_IO±(假设 IO.s4p 和/或 Rx_IO.s2 (4) p)

2) OUT0±至 FPGA: OUT0±(假设 OUT0.s4p)--> PCB 特性(已知/有)--> FPGA 输入(已知/有)。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您应该能够针对您注意到的情况运行仿真:

    1)。 对于 SDI_IO RX 回波损耗测量/仿真、我们需要使用 io.s4p (封装模型加内部端接) 加上 rx_io.s2p (内部接收器电路模型)。

    2)。 对于 OUT0、您可以使用 TX_IO.s4p 加 OUT0.s4p (OUT0封装模型)。  

    此致、Nasser