This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RGMII 时序定义

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890890/dp83867e-rgmii-timing-definition

器件型号:DP83867E

各位专家、您好!

我想确认 RGMII 时序要求的定义。 (建立/保持时间)
数据表定义了 CLK 和数据的中沿的 TsetupT/R。 具体而言、我们是否需要考虑转换延迟?

或者、是否有任何更精确的定义、包括精确的电压电平、例如以下示例?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人提供任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya Sawamoto San、

    是的、您的理解是正确的、在系统级、我们需要处理压摆延迟。

    数据表中的波形和 tsetup/thold 定义符合 RGMII 标准参数。 您是否发现系统中存在任何 RGMII 时序余量问题?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您的回复、让我确认以下理解是否正确。
    看起来 RGMII 标准也具有如下上升/下降时间要求。 当我们能够满足此上升/下降时间要求时、我们是否需要关注设置/保持时间的精确阈值电平?

    提前感谢。
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何反馈都将有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是阈值电平(VIH 和 VIL)将影响设置和保持时间裕度(如前面图表中所示)。 但它主要是上升和下降时间+ VIH 和 VIL 电平之间的差异、这将改变数据和时钟之间的有效偏差。

    --

    此致、

    Vikram