This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:I2C SMBus 配置

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882734/ds64br111-i2c-smbus-config

器件型号:DS64BR111

您好!

我在第2代 SATA 连接方面遇到问题。

我正在尝试在连接的中继器和 SSD 运行期间进行更改。

首先、我通过以下设置配置了旁路模式:

0x01 = FCH

0x0D = 02h

0x0F = 00h

0x14 = 02h

0x16 = 00h

有了这组数据、我可以很好地进行第1代 SATA 连接。 我在 BIOS 中更改为 Gen2。 有时未检测到 SSD 磁盘、有时会出现许多错误。

所以、我做了一些实验、我厌倦了为整个变化配置寄存器0x23:

在正常操作(第1代)期间、寄存器的更改似乎不会影响任何内容、我没有注意到特定 SSD 操作的任何更改。 我想可能是重置、或者是 Windows 中出现不起作用的消息。

因此、我尝试通过将 FF 发送到0x07来重置中继器、同样没有任何更改。 SSD 磁盘在没有任何复位的情况下工作正常:

我看到中继器确实将寄存器重置为默认模式、但似乎不影响中继器的操作。

我将继续进行实验、以找到正确的值。 请告知我可以做些什么。

此致、
Snir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snir、

    您是否设置了 SMBus 寄存器0x06 = 18'h?  

    如果不进行此更改、器件将不会使用寄存器更新。

    此致、

    Lee