This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:最低速度

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882542/ds125br820-minimum-speed

器件型号:DS125BR820

您好!

可通过 DS125BR820的最小信号速率是多少?   它是否与100Mbit 信号兼容?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    DS125BR820的最低速度为 DC。  由于该器件几乎始终进行交流耦合、因此最小速度取决于去耦电容值。

    0.1uF 等电容器 对于1MHz 信息也是可以的。  对于使用8b10b 或类似样式进行编码的100Mbit 数据、我不会遇到任何问题。  视频数据可能具有很长的扰频序列、这是一个使用较大交流耦合值的应用。

    此致、

    Lee