This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:缺少 PDB 延迟效应

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874410/ds92lx1621-missing-pdb-delay-effect

器件型号:DS92LX1621

大家好、

如果 PDB 随 VDDIO 一起升高,会产生哪些副作用?

是否可以移动具有数字输出的 PDB 引脚?

为了确保 DS92LX1621的正确行为、我应该将其保持在低电平多长时间?

提前感谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我不确定副作用、但如果您允许 PDB 通过 VDDIO 升高、则在没有 PDB 复位的情况下器件可能无法正常运行。  

    是的、您可以移动具有数字输出的 PDB。

    我们通常建议2ms 的复位脉冲就足够了。

    此致、

    Michael W.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管在我们的原型上、我们错过了 PDB 引脚上的 RC 电路、但我们可以通过高速链路与 SER 以及 DES 建立 I2C 通信。 此外、在 SER 侧注入的数据按预期显示在 DES 侧。

    那么,当您说“如果没有 PDB 复位,设备可能无法正常运行”时,您的意思是什么?

    提前感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我的意思 是、当我声明"没有 PDB 复位、器件可能无法正常运行"时、我无法保证器件在没有 PDB 复位的情况下能够按预期正常运行。 这可能是器件无法正确接收数据、也可能导致 FPD-Link 有时无法正常工作。 我不知道由于没有 PDB 复位而可能出现的确切错误。 TI 只能保证器件在符合数据表要求的情况下能够正常工作。

    此致、

    Michael