This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:此部件的器件树配置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888577/hd3ss215-device-tree-configuration-for-this-part

器件型号:HD3SS215

您好!  

如何在设备树文件(DTS)中将此设备注册到 I2C 总线以构建 Linux 内核? IMX 平台。

谢谢

Srinu I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有 I2C 控制引脚、只需 GPIO 即可对其进行控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到有 DC_DDC_SDA 和 CLK 线路、如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、

    Srinu inaganti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 I2C 总线规范、DDC 是 HDMI 的拉电流和灌电流之间的通信通道。 但您无法控制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息非常有用。

    此致、

    Srinu I