This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:哪一项是不错的选择?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882927/tpd1e6b06-which-is-a-good-choice

器件型号:TPD1E6B06

大家好、

我们想要找到 tvs 二极管、VBR 大于40V、IPPM 大于100A?

我找不到合适的 p/n Inti Web。

您是否愿意给我一些建议?

谢谢。

BR  

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件不能满足此要求。 我们的最高 VBR 为36V、IPP 为~35A