This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051V-Q1:停止通信的内部功能

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051V-Q1, TCAN1051H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874991/tcan1051v-q1-internal-function-to-stop-communication

器件型号:TCAN1051V-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051TCAN1051H

您好的团队;

我刚刚收到了客户关于停止 TCAN1051V-Q1中 CAN 通信的内部功能(保护)的问题。

请告诉我以下各项。

・TCAN1051VDRQ1具有哪种保护功能?
・是否有任何保护功能可停止通信?   
・如果有任何停止通信的内容、请告诉我触发通信的条件以及让通信恢复的条件。
・如果您有任何材料展示它们、请发送。

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、

    TCAN1051中集成了多种故障保护功能:

    • 符合 IEC 标准的集成 ESD 保护
    • TCAN1051和 TCAN1051V 的总线故障保护+/-58V、TCAN1051H 的总线故障保护+/-70V
    • VCC 和 VIO 上的欠压保护(如果适用)
    • 器件超过150C 时热关断
    • 显性超时功能

    停止通信的保护特性包括欠压保护、热关断和显性超时。

    • 当在 VCC 和/或 VIO 上检测到欠压时、器件进入受保护模式、在该模式下、总线引脚(CANH 和 CANL)进入高阻抗状态、并禁用总线驱动器和接收器。 一旦 VCC 和/或 VIO 恢复到可接受的电平、器件将返回运行模式。
    • 当器件的结温超过150C 时、器件会禁用总线驱动器、从而阻止 CAN 收发器向总线发送任何通信。 但是、总线接收器仍然正常工作、一旦结温冷却至低于 TSD 下降阈值、总线发送器将再次运行。
    • 显性超时功能可在 TXD 和/或总线引脚保持显性状态的时间超过~2ms 时禁用总线驱动器(这可能因器件而略有不同、最短时间为1.2ms、最长为3.8ms)。 因此、总线驱动器在发生故障时不会无限期地驱动电压。 一旦 TXD 和/或 CAN 总线检测到隐性电平、总线驱动器将重新启用、器件将再次正常运行。

    您可以在 TCAN1051V-Q1数据表中找到所有这些信息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、