This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892671/tpd2s300-question

器件型号:TPD2S300

各位专家、您好!

我有一个问题如下。

1.可以向 VPWR 引脚提供5V 电压吗? 数据表 P24中的图25显示了 VPWR 引脚和 VM 引脚的5V 电源。 是这样吗?
2.什么是"IC_CC_leare_ OVP"? 它通过什么位置? CCX-Pin 到 C_CCX-Pin 或其他什么?
3.当 VM=VPWR 被设定为0V 时、器件将检测 OVP? 是否还启用了 ESDCLAMP?

此致、
福吉瓦拉

TPD2S300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、我们将很快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 请按如下方式查找注释:

    1.可以向 VPWR 引脚提供5V 电压吗? 数据表 P24中的图25显示了 VPWR 引脚和 VM 引脚的5V 电源。 是这样吗?

    是的、它可以输入5V 电压、但 VPWR 引脚的最大值不应超过5.5V。 建议使用2.7-4.5V。


    2.什么是"IC_CC_leare_ OVP"? 它通过什么位置? CCX-Pin 到 C_CCX-Pin 或其他什么?

    从 C_CCx 到内部器件。 不是从 C_CCX 到 CCX 引脚。

    3.当 VM=VPWR 被设定为0V 时、器件将检测 OVP? 是否还启用了 ESDCLAMP?

    当 VM 和 VPWR 设置为0V 时、OVP 功能禁用、但 ESD 钳位仍然启用。 无论电源打开还是关闭、ESD 钳位都处于活动状态。 您可以参阅数据表中的第14页表1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。 对于问题1、如数据表所述、VPWR 建议电压为2.7V~4.5V。 客户能否在实际应用中使用 VPWR=5V 条件? TI 能否在实际应用中保证 VPWR_5V 条件?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    是的,VPWR 中的5V 电压正常,这是一个符合 TI 规范的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的回答、我理解。 我还有一个问题。

    如果 TPD2S300处于未通电模式(VPWR <UVLO) and high voltage(less than 24V) is applied to C_CCx-pin, TPD2S300 will be not damaged, correct? ) 表1显示了"无关"、因此我假设 TPD2S300在上述条件下不会损坏。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,C_CCX 的绝对最大值为24V,无论器件通电或断电, 该引脚都能保持24V 电压,并且器件未损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的回答。 我有更多问题。

    如果对 C_CCx 引脚施加高电压(24V)、即使 VPWR 设置为0V、CCx 引脚上的高电压也不会通过、对吧?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    是的、正确。