This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:快速模式

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882335/tca9555-fast-mode

器件型号:TCA9555

大家好、

一个快速问题是、当 TCA9555在快速模式下运行时、其输出 DIO 是否会以相同的速度(400kHz)运行?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    400kHz 是 I2C 接口上使用的位速率。  输出端口将以较低的速率切换、因为它们需要在 I2C 总线上进行全字节传输才能更改其值。  数据表中的图28可用于参考、以查看切换两个输出端口值所需的 I2C 传输。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的反馈。

    那么,我能否大致计算出400kHz *(16个端口/36 SCK)~ 177KHz 时输出端口的最快切换速度?

    谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件地址的字节传输和一个指定输出端口寄存器的附加字节传输后、每个8位端口的输出值集可通过一个额外的字节传输进行切换。  每个传输为9个 SCK 周期(8位+ ACK)。  由于端口交替(0/1)、您将更新端口0、随后9个 SCK 周期将更新端口1、之后9个 SCK 周期将更新端口0、之后您可以再次更新端口0等  因此、每一个都以最快的速度每18个 SCK 周期更新一次。  这将是400kHz/18=22kHz。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大

    非常有用的反馈、非常感谢!

    Andrew